This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:TAS3251EVM 无法连接到 I2C。 然后选择"Mono 1.0 PBTL"。 将出现以下提示。 下载失败的 I2C 错误。 与器件通信时出错、请确保 EVM 已连接。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753315/tas3251evm-tas3251evm-cannot-connect-to-i2c-after-selecting-mono-1-0-pbtl-the-following-tips-appear-download-unsuccessful-i2c-error-error-communicating-with-device-please-make-sure-evm-is-connected

器件型号:TAS3251EVM
TAS3251EVM 无法连接到 I2C
然后选择"Mono 1.0 PBTL"         
将出现以下提示
下载失败
I2C 错误
与器件通信时出错、请确保 EVM 已连接

PBTL 模式的跳线配置和 I2C 地址跳线的配置。 它们均根据规格运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clark、
    您能否显示有关此错误的更多信息? 例如硬件设置/连接、软件错误的屏幕截图。。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clark、

    它看起来是在 PBTL 模式下、它试图寻址 I2C 地址0x96。 现在、如果您移除了 I2C ADR 跳线 J19、这应该可以解决该问题。

    Justin