This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255 PVDD 电源布局问题

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753891/tpa3255-tpa3255-pvdd-power-layout-question

器件型号:TPA3255

我正在查看"真正数字音频的系统设计注意事项"应用手册(SLAA117A)、在第6.1.3节中、建议在 TAS5100的大容量电容器和 PVDD 上的 IC 之间使用50-75nH 的迹线电感。  此建议是否也适用于基于 TPA3255的设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、jayk、
    该文档是一个非常旧的文档、基于开环架构、而 TPA3255是一款闭环音频放大器。 因此、并非所有内容都适用于 TPA3255。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩、

    这种额外的电感似乎与 EMI 有关、而不是与放大器是开环还是闭环有关。 在 TPA3255EVM 上、我看到大容量电容器比 TAS5100设计中的大容量电容器更靠近 IC、因此我假设 TPA3255不需要额外的电感。

    TI 是否对 TPA3255EVM 设计进行过 EMI 测试?

    - Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    我们已经进行了一些测试、但在 EVM EMI 性能方面没有什么扩展。 元件或 PCB 布局的任何变化都可能会显著改变 EMI 性能。

    Justin