This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5612LA:TAS5612LA POP 噪声

Guru**** 2526760 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5612LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/714515/tas5612la-tas5612la-pop-noise

器件型号:TAS5612LA

尊敬的支持

TAS5612LA 在通电/断电时具有 POP 噪声

你有什么建议吗?

下面的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    该器件看起来像是用作1xBTL 和2xSE、但模式引脚配置为 SE 模式(M1/M3 =高电平、M2 =低电平)。 这可能会导致问题。 我还看到 SE 通道的负极侧也通过另一个电感器连接回 GND、这对于我们的设计来说并不常见。

    当器件配置为4xSE 模式时、OUT2上缺少直流阻断电容器可能会导致问题。

    我建议通过 MODE 引脚(1xBTL 和2xSE、M3 =低电平、M1/M2 =高电平)将器件重新配置为正确的模式、同时移除 SE 通道负引脚上的电感器可能会有所帮助。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam

    我尝试过它、
    拆下电感器并更改为011、但问题未修复。 POP 噪声比以前大。
    您对此问题有其他建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    哪些通道会发出噼啪噪声?

    您是否有第二块电路板可以尝试进行这些修改?

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam

    SE 是较大的噼啪噪声(Out 3&4是较大的噼啪噪声)

    BTL (OUT1和2)是相同的问题、但它小于 SE 噪声

    你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您是否已尝试第二次设置? 这有助于排除 IC 问题或组装问题。

    我建议调高或调低 C_START 的值、以查看这是否会改善噼啪噪声。

    在放大器的启动和关断期间、PWM 输入的状态是什么? 在启动和关闭期间、PWM 输入应全部运行、开关频率为50%、无音频播放(或音频已静音)、并且应关闭噪声整形器/抖动。

    此致、

    -Adam