This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:如果有命令验证 I2S 输入

Guru**** 2562750 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1180527/pcm5142-if-there-is-command-to-verify-i2s-input

器件型号:PCM5142

大家好、

请建议  PCM5142是否具有命令来验证 I2S 输入为 L =-R 类型。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    AFMT[1:0] Reg40 (在第0页中)控制输入和输出音频接口格式。 您可以告诉它您使用的是什么 I2S 格式。 您还可以在 HW 模式下使用 FMT 引脚 来选择音频格式:I 2S (低)/左对齐(高)。 但这就是它、没有其他寄存器。

    此致、

    Arash