This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 4x PDM 麦克风设计

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1180131/4x-pdm-mic-design

器件型号:TLV320AIC3263

您好!

我们目前正在2x PDM 麦克风 PCB 中使用 AIC3262音频编解码器、这种方法效果很好。 现在、我们要创建4x PDM 设计并考虑使用 AIC3263。
您能否确认我可以将4个 PDM 麦克风与 AIC3263配合使用、并且迷你 DSP 处理能力与 AIC3262相当?

如果没有、请推荐替代音频编解码器。 谢谢。

此致、
Eggz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、pdjuandi。 我很感激:-)