This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:有可能采用 DC...100Hz 带运行

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/716474/tpa3220-possibility-of-dc-100-hz-bandwith-operation

器件型号:TPA3220

您好、数据表指出、输入"需要进行交流耦合、以最大限度地减小输出直流偏移并确保在上电和断电期间输出电压正确斜升"。

是绝对必要的、或者可以在 PBTL 模式下将放大器用作闭环运行的线圈驱动器、以实现 DC-100Hz 带宽。 我需要一个能驱动一对线圈的高能效输出级(Helmholtz 配置、类似于10欧姆、50mH)。 反馈为“磁性”,TPA3220由运算放大器集成器的输出驱动(理想情况下为0-5V 信号,2.5V 表示零电流...)

感谢您提供任何信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、我们不能为此配置推荐放大器、因为我们的所有设计都需要输入端的交流耦合电容器。

    此致、

    -Adam