This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2500:器件代码问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1180277/pga2500-part-code-question

器件型号:PGA2500

您好!

我正在中国的一家工厂中得到10个前置放大器 PCB、并要求他们提供 PGA2500IDB 器件。

他们向我展示了使用 PGA2500I17C1PLK 器件组成的1块电路板的照片   

您能告诉我 这些17C1PLK 部分的封装代码是什么意思吗?

我期待 PGA2500IDBxxx,只是想检查这些芯片不 是来自 PGA 的特殊订购或修改版本吗?  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我不是我们应用团队的主要 PGA2500支持人员、但您的询问引起了我的注意。 我 在  两 个内部产品系统中输入了 PGA2500I17C1PLK 器件型号、但未返回任何显示该特定器件型号的信息。 唯一出现的 PGA2500器件型号是 PA2500IDB 和 PGA2500IDBR 的器件型号。 我认为 TI 可能会生产出带有 I17C1PLK 后缀的 PGA2500版本、但由于其未出现在我们的系统中、这使我对这种可能性提出了疑问。 我们负责 PGA2500的人员将看到您的 e2e 查询、如果 是真实的、可能对不同的后缀有所了解。

    为您生产 PGA2500板的公司是否有可能 为您提供 有关他们正在使用的 PGA2500I17C1PLK 的信息、以及他们从谁那里采购该产品?  这可能有助于 我们更好地了解 PGA2500I17C1PLK 器件型号。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您可以给我发送  PGA2500I17C1PLK 的照片吗?

    请记住、如果器件是从 TI 授权经销商或 TI 网上商店购买的、我们可能会提供某些信息。 否则、难以  验证这些器件或 EVM 上的可追溯性。  

    https://www.ti.com/ordering-resources/distributors.html

    [引用 userid="173085" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1180277/pga2500-part-code-question "]您能不能告诉我 这些17C1PLK 部分的封装代码是什么意思?

    我无法显示代码含义、但字母17C1PLK 的数量似乎是正确的。 IC 上还有其他顶部标记、我需要 IC 图像。  

    我看到了 Thom 的答复。 我认为我们说的是相同的东西、除了"i"是 PGA2500I 器件标识的一部分。

    正如 Thom 所示、我们不是主要的 PGA2500支持人员。 请向我们发送照片、我们可能能够查看器件上是否有正确的标记。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raymond,

    下面是 PGA IC 的图片,希望这能有所帮助。

    我以前使用过这个 IC、它通常标有 PGA2500IDBxxx、所以我认为最好检查一下它是一个真正的器件。

    晶圆厂允许我直接提供零件,如果我制作更多的卡片,我将从授权经销商处订购。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    这些标记表示 TI 内部用于跟踪日期、批次代码和其他组装信息的信息。 如 Raymond 在上一篇文章中所述、这些 标记的格式符合此器件的预期。 我无法独立验证显示的所有信函和编号、但如果您怀疑存在假冒器件、假冒产品团队会在调查中使用此信息。

    我可以确认这是 PGA2500IDB 的预期标记、它不代表器件的特殊或修改版本。

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zach,这回答了我的问题。