This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1106:应用相关查询。

Guru**** 2552780 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/716122/tlv320aic1106-application-related-query

器件型号:TLV320AIC1106

您好!

我想问、如果我们使用此 IC、我们能否将具有模拟输出的麦克风连接到它、我们能否在8kHz 的采样频率下从该 IC 获取 PCM 输出。

我有一个用于我的应用的音频输入、我只想将其转换为 PCM、以便我可以使用此 PCM 信号并通过微控制器通过蓝牙发送。

如果您有任何其他合适的产品可供我使用、请尽快通知我。

谢谢你。

此致、

OM Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Om、

    您还询问了有关 LM49352的这个问题、虽然 TLV320AIC1106能够做到这一点、但从性能和价格的角度来看、LM49352是更好的选择。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    谢谢主席先生。 我还有一个查询。 我们是否有用于模数转换器的 IC?

    此致、
    OM Patel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OM、

    遗憾的是、我们的音频转换器不支持 PDM 输出。

    此致、
    -Steve Wilson