This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1804:不同系统时钟的影响

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/754376/pcm1804-effect-of-different-system-clocks

器件型号:PCM1804

您好!

我在上一个项目中使用了该部件、我将其设置为主、双速率、384fs、96K 采样。 但是、由于我提供的系统时钟为36MHz (而不是36.864MHz)、因此我得到了按比例降低的 Fs 以及其他一切、如 BCK、LRCK、但它运行良好、所有频率都按比例降低、这就是全部。

现在、在新项目中、我想使用相同的器件、但我有一个非常不同的时钟频率、一个30MHz 时钟(而不是24.576MHz)、我打算为它提供这个时钟、将它设置为主时钟、双速率、96K、256F。 使用30MHz 时钟、它是否能够工作并产生成比例更高的 fs = 117.1875KHz (和 BCK、LRCK)?

谢谢

色调

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一切都应根据系统时钟进行调整。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺化、您好!
    正如 Andy 提到的、当您提供30MHz 的 SCKI 并配置部件时、所有其他时钟将根据 SCKI 进行缩放。 因此它应该起作用。

    我可以在我的 EVM 上进行相同的测试、也可以向您发送更新的结果。 谢谢。

    此致、
    Ravi