This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828MEVM:无法连接

Guru**** 2694215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1180044/tas5828mevm-unable-to-connect

器件型号:TAS5828MEVM

大家好、

当我的客户使用 EVM 时,它无法连接,且 pid 和 vid 显示 F.

两周前、他们可以将 EVM 连接到 PC、而不会出现任何问题、而且很快就无法连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能不能在 pid 和 vid 显示的短屏幕中分享我的信息。我不是很清楚它是什么。

    通常、遇到未连接问题时、我们的操作如下所示:

    1.重新启动 PC。

    2.卸载软件并重新安装

    3.与公司确认是否添加了任何安全措施

    4.更换另一台 PC 并重试。

    谢谢

    Jesse