This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48511:白噪声级别和无滤波器损耗

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/715892/lm48511-white-noise-level-and-filterless-loss

器件型号:LM48511

您好!

我注意到、根据 PV1设置、LM48511的白噪声级别不同。 是这样吗? 如果 Vcc 在3.6V 至4.2V 之间、PV1的最佳设置是什么

除此之外、如何计算滤波器的损耗更少的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、泰国 Wei Leow、

    PV1应在4.8V 至8V 之间感应、以保证正确的行为。 您可以参阅 放大器数据表的"建议运行条件"部分以查找此信息。
    您可以参阅 LC 滤波器设计 以查找有关输出滤波器设计的更多信息。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我目前正在评估 EVA 套件、发现当 FB_SEL 设置发生变化时、白噪声级别不同(增益设置不变)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、泰国 Wei Leow、

    如果您使用的电压不是4.8V 到8V 之间的电压、那么该器件可以试验一个奇怪的行为。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师