This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV593:PSpice 模型

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1180051/drv593-pspice-model

器件型号:DRV593

你(们)好

正在查找 DRV593的 PSpice 模型。   在这种情况下、没有 PSpice 模型的情况下、是否有任何方法可以仿真 DRV593的电路。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    我担心我们没有该器件的 PSpice 模型、因为它对我们来说太旧了。

    似乎没有其他类似的方法。

    我认为您可以应用 TI.sample 中的 EVM 板进行评估。

    谢谢。

    Jesse