This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1875:LM1875是否支持 BTL 使用?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, LM1875, TPA3116D2, TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/716077/lm1875-does-lm1875-can-be-support-btl-use

器件型号:LM1875
主题中讨论的其他器件:TPA3251TPA3116D2TPA3118D2

你好

客户希望将 TPA3251 PBTL 用于100W4欧姆低音输出、并将两个 LM1875 BTL 用于中频输出、请参阅随附的图片。 需要使用4欧姆阻抗输出40W 功率、并且与 TPA3251具有相同的电压功率。 LM1875能否支持具有4 Ω 阻抗的 BTL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、七、

    从技术上讲、在理想条件下、这种用法没有明显的问题。 但在实际应用中、两个器件或差分输入信号/路由之间的不匹配会影响性能。  实际上 、 据我所知、这种应用并不是很广泛、 因此我无法猜测可靠性和稳定性。

    这个器件已经很旧了、为什么不考虑我们较新的 D 类器件、例如 TPA3118D2/TPA3116D2? 它们可以很 好地支持 BTL 模式和 PBTL。

    此致、

    郑少文