This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805参考设计上 PVDD 旁路电容问题

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/754948/tas5805m-question-of-pvdd-bypass-capacitance-on-tas5805-reference-design

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

您好、Sirs、

您是否会告知我们为什么在 TAS5805数据表 pp78-79上需要390uF * 2的 LC 滤波器参考设计时需要铁氧体磁珠22uF * 4 PVCC 旁路?




谢谢、此致、

陈耀恩
2018年12月12日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、
    铁氧体磁珠滤波器配置只应用于较低输出功率应用、这就是为什么可以在此处使用用于 PVDD 去耦的较低值大容量电容器的原因。
    此致、
    郑少文