This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:TAS2557 DRC 调优问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753246/tas2557-question-of-tas2557-drc-tuning

器件型号:TAS2557

您好 、Sirs、

请为 我的客户 使用 TAS2557 PPC3进行 DRC 调优提供指导。   
使用以下 配置、DRC 在开启噪声门后可能需要3秒钟才能生效。  如果出现缺失或错误、您是否会提出建议?



客户在弹齿和频域中的测试音:


 

谢谢、此致、

陈耀恩
2018年6月12日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    我认为、从测试音捕获中可以看到的内容实际上不多。 通常、DRC (以及其他功能)调优是使用声音或音乐曲目执行的、而不是单音。
    您是否已经了解过《智能放大器调优指南》的第4.3节?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是脱机处理的、我将在论坛上关闭此主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivan、感谢您的详细阐述。 我们可以通过电子邮件... Wayne Chen 跟进