This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5508C:自动静置控制寄存器0x14

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5508C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/752624/tas5508c-automute-control-register-0x14

器件型号:TAS5508C

你好

我的客户在市场上使用 TAS5508C。

这可能是特殊情况、但 客户在市场上遇到了爆音问题

如果 声音非常低,音量也很低。

到目前为止、客户已将0x14设置 为14h [ D4=1 ]。

当客户将0x14h 测试为04h [D4=0 ]时、弹出时自动改进。

您同意吗?”

在 TAS5508C 数据表中,“将输入自动静置阈值设置为小于位1 (零输入信号),最低自动静置阈值。”

在 D4=1、D=0外壳的展位中。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shibatani-San、
    我们将对此进行研究、稍后将为您提供帮助。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawan San

    感谢你的答复。

    请就我的问题提供建议吗?  (此问题未解决)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shibatani-San、

    0x15寄存器(特别是 D4-D7)的设置是什么? 这可能是由于器件中的 EQ 将输出降低至低于输入、因此将自动触发输出。 我不确定0x14的01和00设置之间的差异。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junstin San

    感谢您的回答!

    我将与客户交谈。