This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:PCM1754内部下拉值

Guru**** 2557340 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/716165/pcm1754-pcm1754-internal-pulldown-value

器件型号:PCM1754

PCM1754数据表中规定、某些输入引脚是带有内部下拉电阻器的施密特触发输入。 我是否可以知道内部下拉电阻器值? 静音引脚的建议外部电阻值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhan、

    带有下拉电阻器的引脚为 DEMP、FMT、MUTE 和 TEST。 33kΩ IIH 电流规格为65uA 典型值和100uA 最大值、我会说下拉值通常为50kΩ μ A、最小值为 μ A。 您是否在讨论用于静音的上拉电阻器? 假设器件的 VIH 电平为2V、则应适合任何小于10kΩ Ω 的值。
    RPU = 33kΩ μ V*2V/3.3V = 20kΩ μ A、但这是一个边沿情况、因此建议使用10kΩ μ A 或更小的电流。

    谢谢!
    Paul