This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:WARNZ 输出

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753966/tas5825m-warnz-output

器件型号:TAS5825M

您好!

在将 WARNZ 输出配置为 GPIOx 时,您能告诉我哪些内部状态寄存器输出到 WARNZ 吗?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、
    我们将与设计人员确认、并稍后再与您联系。 感谢您的耐心!
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!

    感谢您的支持。

    我期待您提供这些信息。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    至于 WARNZ、众所周知、它用于指示 TAS5825的翘曲。

    当 TAS5825报告时:

    1. OT 警告:0x73
    2. CBC 警告:0x75/0x77 (包括锁存使能。

    可以从上面的回起器中读取该警告、此外、如果将其配置为 WARNZ、它将反映在 GPIO 中。

    您能否澄清有关您或您的客户问题的更多详细信息?

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alix-San:

    感谢您的解释。

    我明白了。

    此致、
    加藤