This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:TAS5755M 流程问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731, TAS5755M, TAS5755MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/716046/tas5755m-tas5755m-process-flow-question

器件型号:TAS5755M
主题中讨论的其他器件:TAS5731

您好专家、

 

我的客户正在查看数据表中的 TAS5755M 工艺流程、但下面列出的体积组件的位置不清楚。

  • 0x07主音量1后续章节中显示的说明0xFF (静音)

  • 0x08通道1 vol 1后面部分中显示的说明0x30 (0dB)

  • 0x09通道2 vol 1后面部分中显示的说明0x30 (0dB)

  • 0x0A 通道3 vol 1后续章节中显示的说明0x30 (0dB)

您是否有器件的完整版本流程?

流程中是否有涵盖所有 DAP 系数的详细资料?

 

谢谢、 此致、

Daisuke Kawasaki   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎-圣

    请使用 GUI。 TAS5755M 使用 TAS5731 GUI、该 GUI 在 TAS5755MEVM 页面上进行了链接。

    单击 CH1_VOLUME、在右侧可以看到寄存器0x08。 CH2_VOLUME、SUB_VOLUME 和主卷也可以执行相同的操作。

    此致、

    -Adam