This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:FAULTZ 输出

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753967/tas5825m-faultz-output

器件型号:TAS5825M

您好!

在将 FAULTZ 输出配置为 GPIOx 时,您能告诉我哪些内部状态寄存器输出到 FAULTZ 吗?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、
    我们将与设计人员确认、并稍后再与您联系。 感谢您的耐心!
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!

    感谢您的确认。

    我期待收到你的回复。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    众所周知、所有三个 GPIO 均可配置为 faultz 输出、以指示检测到的 TAS5825的结果。 为了实现这一点、您需要执行以下配置:(以 GPIO0为例):

    w 98 00 00 #page 0

    w 98 7f 00  #book 0

    W 98 60 02 #GPIO0为输出

    W 98 62 0b #GPIO0 作为 FAULTZ 输出

    当 TAS5825遇到故障(直流、OC、OT 等)时、该故障将拉低 GPIO0。 请参阅寄存器0x70 ~ 0x 74以查找更多详细信息。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alix-San:

    感谢您提供信息。

    我明白了。

    此致、
    加藤