This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49352:应用相关问题。

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3001, TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/716120/lm49352-application-related-question

器件型号:LM49352

您好!

我想问、如果我们使用此 IC、我们能否将具有模拟输出的麦克风连接到它、我们能否在8kHz 的采样频率下从该 IC 获取 PCM 输出。

我有一个用于我的应用的音频输入、我只想将其转换为 PCM、以便我可以使用此 PCM 信号并通过微控制器通过蓝牙发送。

如果您有任何其他合适的产品可供我使用、请尽快通知我。

谢谢你。

此致、

OM Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OM、

    LM49352绝对能够做到这一点。 TLV320ADC3101和 TLV320ADC3001 (如果您更喜欢 BGA 封装)也可以做到这一点、但 LM49352的1ku 价格更低、性能稍高一些。
    注意:对于 LM49352、即使您不使用输出块、您也需要为它们供电。 但这不应该是一大问题、因为它们将始终保持断电状态。

    此致、
    -Steve Wilson