This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3111:生成蜂鸣音

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/716082/tlv320aic3111-beep-generation

器件型号:TLV320AIC3111

我有一个设置、尝试使用 TLV320AIC3111生成蜂鸣音。 一个8 Ω 微型扬声器连接在引脚 SPLP 和苏人解上。 是否有任何预定义的脚本/页寄存器数组可用于此原因? 此外、我是否可以在两者之间产生暂停(静音)的蜂鸣音?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    zeal、

    如果要在已播放的音频上发出蜂鸣音、请按照以下顺序操作:

    宽30 00 #更改为第0页
    宽30 40°C #将 DAC 静音
    f 30 26 xxx1xxx1 #等待 DAC 增益标志被置位
    宽30 0B 02 #关闭 NDAC 分压器
    宽30 47 80 #启用左声道音量= 0dB 时的蜂鸣器、音量级别可能会根据要求而有所不同
    宽30 0B 82 #为 NDAC 分压器加电、在此特定示例中、NDAC = 2、但根据整体设置、NDAC 的值可能不同
    宽30 40 00 #取消 DAC 静音以恢复播放音频

    **请注意,对于您的用例,NDAC 和蜂鸣音量系数可能不同。
    **请注意,控制蜂鸣频率的 Sinx 和 Cosx 寄存器已经被编程。

    如果您尚未播放声音、则 DAC 可能已静音、NDAC 分压器断电。 在这种情况下、您只需启用蜂鸣器即可。

    宽30 00 #更改为第0页
    宽30 47 80 #启用左声道音量= 0dB 时的蜂鸣器、音量级别可能会根据要求而有所不同


    此致、
    -Steve Wilson