This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4193:音量控制位?

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: SRC4193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753752/src4193-volume-control-bits

器件型号:SRC4193

您好!

使用 SRC4193进行音量控制时、它内部使用多少位进行音量控制32、64? 数据表中未提及这一点。

谢谢;

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonid、

    仅需澄清一下、您指的是左右音频通道的独立数字衰减。 是这样吗?

    衰减范围为0dB (或单位)至-127.5dB (阶跃为0.5dB)。 但您对内部实施细节感兴趣...对吧?

    谢谢。


    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。IAM 指从0到-127.5db 的衰减、我想知道内部使用了多少位来实现此功能、因为位越多、结果就越准确。 对于高端音频、通常使用64位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonid、

    根据设计团队的反馈、音量控制使用28位、包括符号位。 由于它始终为正、因此有效位为27。

    此致、

    Ravi