请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA6120A2 主题中讨论的其他器件: OPA2134
您好、先生、
我正在 我的项目之一中使用 TPA6120A2耳机放大器。
从计算机获取的音频输入。
通过积分器电路为 TPA6120A2耳机放大器提供输入音频信号(将 OPA2134UA 用作 LPF 滤波器)。
我们的要求:-
1. TPA6120A2耳机放大器是否能够驱动16Ω Ω 至300Ω Ω 的耳机阻抗?
2.如何控制此电路中的音量?
我随附了 TPA6120A2耳机放大器原理图 pdf、供您参考。
如果需要对此原理图进行任何更改、请告诉我
e2e.ti.com/.../TPA6120A2DWPR-headfone-schematic.PDF
此致
Lakshmanan V