This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:TAS2505 EQ 设置

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/754574/tas2505-tas2505-eq-settings

器件型号:TAS2505

尊敬的先生:

我下载了用于设置 TAS2505 EQ 的 TIBQ。

我参考 了 TAS2505应用参考指南

那么需要在 第44页的寄存器12...和 TIBQ 分辨率设置24位对吧?

只有 DAC 具有 EQ、对吧? 如何启用此 EQ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    正确的是、只有 DAC 具有 EQ。 该 EQ 由双二阶构成、双二阶的数量取决于所选的处理块、如 ARG 第2.4.1.2节所示
    如同一文档(ARG)中所述、您应该使用第44页的寄存器1在系数缓冲区之间进行选择。 此信息显示在第2.4.1.3节中

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器