This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:PPC3和#39;转储到头文件#39;

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/714968/tas5805m-ppc3-dump-to-header-file

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

您好!

客户对 TAS5805M/PPC3有疑问。
问题1. 在 DEVICE_CTRL_2寄存器 DIS_DSP 字段的说明中有一条"SP reset"说明。 他怀疑"Dump to header file"输出的寄存器设置 是否考虑其复位时间。
问题2. 他希望在"缓存至头文件"中设置多个数字以"突发"、以缩短初始化时间。 您是否会告诉我们"突发"的最大或建议数量?

此致、

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akio-San:

    关于您的问题:

    1. TAS5805具有100MIPS DSP、比每两个 I2C 通信快得多。 因此、在这种情况下无需考虑 DSP 复位时序。
    2. 建议将最大突发数设置为128。 实际上、即使您选择128、它的实际数也是120、这是因为 DSP 中的寄存器配置。

    谢谢、此致、

    Alix Wan。