This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:TLV320AIC3104之间的差异

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/715039/tlv320aic3109-q1-difference-between-tlv320aic3104

器件型号:TLV320AIC3109-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104

您好、先生、

我的客户目前正在使用 TLV320AIC3104、并希望转到 TLV320AIC3109-Q1。

客户想知道他们是否可以  使用相同的电路和相同的控制软件(I2C 寄存器)将 TLV320AIC3104更改为 TLV320AIC3109?

我检查了引脚分配、它看起来是 P2P、但不确定是否有任何其他组件需要更改。

谢谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    由于这些器件属于同一系列、因此寄存器是相同的。 对于 AIC3104和 AIC3109、引脚分配也是相同的。 无需担心使用同一电路、AIC3109只有一个通道。

    此致、
    -Steve Wilson