This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6133A2:询问 TPA6133功耗

Guru**** 2644125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/715095/tpa6133a2-asking-for-the-tpa6133-power-consumption

器件型号:TPA6133A2

大家好、

以下是客户在以下条件下请求的功耗。

1mW
VDD:5V
32欧姆负载

请您查看我们在 TPA6133EVM 上测试的实验是否有意义吗?

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    测试和结果似乎是正确的。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器