This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV603:直流耦合

Guru**** 2682545 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/715067/drv603-dc-coupling

器件型号:DRV603

大家好

如果我们问 DRV603PW、您会介意吗?

客户考虑使用 具有图13配置的此器件。(作为第二个差分放大器)
DRV 输入连接到 DAC 输出。
DAC 的偏移为2.5V。


客户希望将此器件 与 直流耦合配合使用 、 图13中没有 C3电容。
是否可以使用此条件进行配置?
如果在 DRV603的输出端发生偏移、 客户计划消除直流切断电路的偏移。
如果出现任何性能下降、您能告诉我们吗?
或者、该器件是否仅适用于交流耦合?
(如果是直流耦合、则超出保修期?)

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    输入端的直流耦合可能会起作用、但仅使用差分输入、使用单端输入则不是很好。
    还应考虑信号的振幅、因为失调电压会添加到信号的振幅中、如果失调电压高于电源电压、则输入会被削波。 差分输入可以移除直流偏移、因为它会被减去、但如果幅度太高、它不能避免削波。
    此外、移除输入电容会修改多反馈滤波器拓扑、并可能导致其响应发生变化。 应对其进行测试以评估性能。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器