This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805 SDOUT 问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/714791/tas5805m-question-of-tas5805-sdout

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

您好、Sirs、

TAS5805的 SDOUT 是否代表数字处理前后的音频数据? 它是可编程的吗?

非常感谢

陈耀恩
2018年8月1日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    它是可编程的。 请参阅 SDOUT_SEL 寄存器(偏移= 30h):

    对于寄存器0x30的位0:

    0:SDOUT 为 DSP 输出(后处理)
    1:SDOUT 为 DSP 输入(预处理)

    此致、

    Alix Wan