This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:我是否可以使用12V 电源中的4 Ω 负载?

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/714699/tas5711-can-i-use-4-laod-from-a-12v-supply

器件型号:TAS5711

您好!

   我 Ω TAS5711、我想使用12V 电源的4 μ A 负载。 但在数据表中、我找不到 相关 信息。

BTW、我在数据表中发现一个问题:它也是12V 电源、为什么图24和图34的输出功率 不同?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您正在寻找哪些"相关信息"?

    图24和34之间的区别在于、一种是 SE 模式、另一种是 PBTL 模式。 SE 模式(单端)以更低的功耗提供更多的输出、而 PBTL 仅以更高的功耗提供一个输出。

    此致、

    -Adam