请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/714518/tpa3009d2-replacement
主题中讨论的其他器件:TPA3009D2您好、Sirs、
很抱歉打扰你。
导致一些内部规则、实际上我们仍然使用 TPA3009D2。
我们的问题是、当我们设置3009D2增益时、
音量连接到 EC
VREF 为4.82V
当 EC 电压为2.42V 时 、AMP 输出将为3.84Vrms
当 EC 电压为2.44V 时、AMP 输出为5.10Vrms
我们想知道为什么它们之间有如此大的不同输出?
我们认为正常设置如下所示