This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255未#39;t 进入 CB3C 模式

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/714562/tpa3255-tpa3255-don-t-enter-cb3c-mode

器件型号:TPA3255

您好、先生、

 我的客户在其扬声器项目中使用 TPA3255。 他们希望测试 CB3C 模式并使用30K 欧姆的 Roc (尝试22K 欧姆、结果相同)、但 TPA3255始终在锁存模式下工作(需要复位以清除 OC 问题)。 我们是否需要检查 CB3C 功能? 谢谢。

测试条件:

VCC = 46V、Rload = 1 Ω、Roc = 30k Ω

此致、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    当 ROC 为30k 接地时、CB3C 的工作电流应为12.9A。 验证这一点的最简单方法是查看通道的 PWM 输出是否达到限制、并观察其是否跳过脉冲。 TPA3255的 CB3C 功能不会将器件永远保持在电流限制。 在多个 PWM 脉冲跳跃后、器件将关断。 CB3C 旨在防止音频中出现过流、从而达到峰值输出。

    Justin