This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:使用 tas2560来驱动16 Ω 负载

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/754269/tas2560-using-tas2560-to-driver-16ohm-load

器件型号:TAS2560

您好!

我的客户希望使用 TAS2560来驱动16 Ω 负载。 但我发现该软件最多仅支持8欧姆负载

使用8欧姆电阻器评估16欧姆的 TOAD 是否有损坏负载的风险?

如果我想获得最响亮的声音、除了增益之外、我应该调整什么规格? 是否有风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我不会指望16欧姆的扬声器损坏。 但是、I/V 感应反馈可能无法正常工作。 该器件需要了解负载阻抗以调整满量程电流、如下表所示。

    如果您不需要 I/V 感应、则可以使用16 Ω 扬声器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器