This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:TAS5756与 TAS5782

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753914/tas5756m-tas5756-versus-tas5782

器件型号:TAS5756M
主题中讨论的其他器件:TAS5782M

你好

根据我的理解、这两个器件之间的最大区别是 TAS5782M 使用固定的处理管道、但 TAS5756具有更高的可配置性。 此外、TAS5782M 具有更高的 THD 和96KHz 的最大采样率、而 TAS5756具有0.006THD 和192KHz 的采样率。 这种理解是否正确?

除了各自的评估板外、两种器件是否都需要 PPC 主板来连接 PC2/3软件? 在另一个论坛主题中、我看到有人建议 TAS5782M 评估模块不需要 PPC 主板连接到 PPC3软件?

谢谢

m