This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:是否有任何详细报告可显示 TPA3118d2和 TPA3130d2的5V、1kHz THD 与功率间的关系?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3130D2, TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/754257/tpa3118d2-have-any-detail-report-to-show-the-thd-vs-power-by-5v-1khz-of-tpa3118d2-and-tpa3130d2

器件型号:TPA3118D2
主题中讨论的其他器件:TPA3130D2

您好!  

是否有任何详细报告可显示 TPA3118d2和 TPA3130d2的5V、1kHz 的 THD 与功率间的关系?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒生、
    数据表中的图6显示了 PVCC=6V 时的数据。 它应该与 PVCC=5V 情况非常相似。
    此致、
    郑少文