This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:是否可以帮助我检查 SCH?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753288/tlv320aic3204-could-you-help-me-to-check-the-sch

器件型号:TLV320AIC3204

尊敬的 所有人

   下面是我对 TLV320AIC3204的评价、但在某些机器中器件会损坏。

  我怀疑直接 连接3.3V 电源的 TLV320AIC3204的第30个引脚会损坏,对吧?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们去了

    一般而言、原理图看起来不错。 我注意到一个连接到 MCLK 线路的电容器、它的用途是什么?

    除非该引脚上的电压以某种方式超过绝对最大额定值(3.9V)、否则引脚30 (LDO_SELECT)不会因将其直接连接到3.3V (与 IOVDD 相同)而受损。 您能否更深入地描述您指出的损坏?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Diego
    MCLK 线路与电容器连接,仅为了 EMI,它是否会损坏器件?
    我的 TLV320AIC3204损坏、某些器件是30引脚接地短路、某些器件是6引脚接地短路、而某些器件是6引脚和30引脚接地短路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们去了

    感谢您的反馈。 IOVDD 和 LDO_SELECT 引脚损坏表明用于馈入这些引脚的3.3V 电源存在问题。 您是否可以监控 该电源并检查或任何意外行为? 此外、最好将 IOVDD 和 IC 的引脚30与 LDOIN/HPVDD 引脚隔离、并用单独的+3.3V 电源为其供电。  +3.3V 电源是否用于为系统中的任何其他电路上电?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Diego

    谢谢您的建议。 但损坏器件的原因是什么? 我无法理解这一理论。 可以详细地告诉我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去了,

    此器件的任何运行条件超出绝对最大额定值确定的限值、都可能会对器件造成损坏。 当引脚30和6发生损坏时、建议问题与连接到这些网的电源有关。 LDO_select 引脚以 IOVDD 为基准、因为它是输入控制引脚。 您能否监控+3.3V 电源并确保其不超过绝对最大额定值?

     此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego

    我知道您的意见、我将测试是否有超出绝对最大额定值的情况。

    最后一个问题,我测试 了 TLV320AIC3204器件的3.3V 电压,启动时电流为200mA,它是否正常? 数据表中没有电源要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们去了

    我们在  AIC3204的应用参考指南(ARG)中提供了每个有源块的功耗详细信息、在第2.5.2和2.2.3节中提供。 200mA 实际上相当高、因此系统中可能存在其他问题。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师