This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:如果这些引脚未使用、是否可以使 INL 和 INR 悬空?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/754114/tlv320dac3203-is-it-possible-to-left-floating-inl-and-inr-if-these-pins-are-unused

器件型号:TLV320DAC3203

大家好、

如果这些引脚未使用、是否可以将 INL 和 INR 悬空?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-San、

    我们建议将 INL 和 INR 分别连接到 AVSS 的100nF 电容器。 它们被偏置、因此电容器有助于降低任何噪声。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.