TAS5731M 数据表将 ADR/FAULT 引脚描述为"dio"、数字输入/输出。 但 SDA 引脚也使用了相同的说明、该引脚通常为开漏(标准 I2C)。 但是、在数据表的第7.6节中、ADR/FAULT 和 SDA 都有"高电平输出 电压"的定义、这似乎与开漏输出不一致。
当配置为故障输出时、ADR/FAULT 引脚是推挽还是开漏? 我们正在设计一个将使用两个 TAS5731M 放大器的系统、如果我们只能为一个放大器设置 ADR/故障低电平、为另一个放大器设置高电平(通过数据表中所述的15k 电阻器)、并且仍然能够使用故障输出、那么我们就可以继续操作了。 但是、如果我们需要一些额外的电路、因为它是一个开漏输出(例如 SDA、它在数据表中具有相同的规格)、我们一定要在 PCB 输出之前添加这些电路。
谢谢!
Dan