This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:ADR/FAULT 引脚-是推挽还是开漏?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753827/tas5731m-adr-fault-pin---is-it-push-pull-or-open-drain

器件型号:TAS5731M

TAS5731M 数据表将 ADR/FAULT 引脚描述为"dio"、数字输入/输出。  但 SDA 引脚也使用了相同的说明、该引脚通常为开漏(标准 I2C)。  但是、在数据表的第7.6节中、ADR/FAULT 和 SDA 都有"高电平输出 电压"的定义、这似乎与开漏输出不一致。

当配置为故障输出时、ADR/FAULT 引脚是推挽还是开漏?  我们正在设计一个将使用两个 TAS5731M 放大器的系统、如果我们只能为一个放大器设置 ADR/故障低电平、为另一个放大器设置高电平(通过数据表中所述的15k 电阻器)、并且仍然能够使用故障输出、那么我们就可以继续操作了。  但是、如果我们需要一些额外的电路、因为它是一个开漏输出(例如 SDA、它在数据表中具有相同的规格)、我们一定要在 PCB 输出之前添加这些电路。

谢谢!

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    ADR/FAULT 引脚仅在加电期间是一个输入引脚。 在加电期间锁存 I2C 地址后、该引脚用作故障通知输出。 发生故障时、该引脚被驱动为低电平。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn。

    是的、数据表以这种方式描述了引脚。  但是、数据表在某种程度上混淆了引脚在故障条件消失后是否实际驱动为高电平、或者是否需要上拉电阻器将引脚拉回高电平。  SDA 和 ADR/FAULT 的规范均列为"dio"、SDA 是 I2C 总线引脚(通常为开漏双向 I/O)、并且数据表中对 SDA 和 ADR/FAULT 的 I/O 特性进行了说明。  由于 SDA 作为 I2C 总线 I/O 引脚、通常是开漏输出、并且两个引脚都被描述在一起、因此我想知道 ADR/FAULT 是否也是开漏输出。

    因此、我仍然不确定加电后、ADR/FAULT 引脚是否配置为故障输出:

     * ADR/FAULT 引脚是推挽输出(在发生故障时驱动为低电平、在故障条件消除后驱动为高电平)或

     * ADR/FAULT 引脚是一个开漏输出(在发生故障时驱动为低电平、但在故障条件消失后需要一个外部上拉电阻器将其拉高)

    您能否确认哪一项描述是正确的?

    谢谢!

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!
    第一个说明是正确的、不需要上拉电阻器。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn。

    非常好。  因此、PCB 上可以有两个 TAS5731M、一个带有 ADR/故障拉低的15k 电阻器、另一个带有 ADR/故障拉高的15k 电阻器、两个引脚都可以生成到 CPU 的故障输出。

    感谢您的澄清!

    Dan