This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:THD+N VS 频率和噪声曲线

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753600/tpa6130a2-thd-n-vs-frequency-and-noise-curve

器件型号:TPA6130A2

大家好、团队、

 

由于同相模式下的 THD+N 性能比异相模式更差、并且我们的数据表仅显示 THD+N VS 频率曲线的异相性能、那么我们是否具有同相模式下的曲线?

 

我们在数据表中也有输出噪声参数、它只有一个值、例如9uVrms、那么我们是否有噪声与频率的曲线?

 

谢谢、此致、   

Fu Antony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    同相测量距离相位差不远。 随附了在16 Ω 负载下具有~63mW 输出的 THD+N 与频率间的关系图。

    关于噪声、我还附上了两个通道的 ICN (空闲通道噪声)图。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    非常感谢。

    此致、
    安东尼