This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:AIC3268连接了四个语音 MIC 输入、数字接口能否在 DSP 模式下输出四个独立的数据

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268, TLV320ADC3101, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/752878/tlv320aic3268-aic3268-connects-four-voice-mic-inputs-could-the-digital-interface-output-four-independent-data-in-dsp-mode

器件型号:TLV320AIC3268
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC3101TLV320AIC3254

TLV320AIC3268连接了四个 MIC 输入、数字接口的输出数据是四个语音输入的混合数据;TLV320AIC3268是否可以在不混合的情况下输出四个独立的数据?

 3268是否默认自动输入 多输入进行混合? 不支持单个输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    虽然 TLV320AIC3268具有4个麦克风输入、但它只有2个 ADC。 数字接口可以输出四个数据流、但听起来您需要单独提供4个麦克风输入。 仅使用2个 ADC 是不可能实现的。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着4个 mics 在 ADC 之前已默认混合、无法单独获得它们?

    在 miniDSP-A 中,我找到了名为 Multi_Channel digi (I2S out 8 channel)的组件。 该组件可以输出4个 stere 数据(8个通道),但 两者都是相同的。 我已经对它进行了测试。  

    此组件或其他组件是否可以通过 TDM 中器件的串行音频接口干扰八个不同的数据通道  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    无法单独获得4个麦克风、至少不能同时获得。 如上所述。 只有2个 ADC (这意味着只有2个模数转换器)、因此只有2个来自抽取滤波器的数字信号。 (这是您的 Dec4xIn_1块)。
    多通道数字输出会从同一信号中输出、因为您已将其连接到立体声分离器、这实际上只是将立体声输入复制到多个立体声输出。 执行您要求它执行的操作。

    如果您需要不同的输出、则需要连接不同的输入。 我能问您要做什么吗?

    获得4个麦克风输出的唯一方法是将另一个 ADC (如 TLV320ADC3101)连接到 AIC3268上的 I2S 输入、但将 ADC3101的 DOUT 连接到与 AIC3268相同的 TDM 数据线路更合理。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我想使用 TLV320AIC3268录制声音。 我在输入端有独立的源(IN1L、IN2L、IN3L 和 IN4L)。如何通过 ASI1获得不同的录音声音? 我注意到数据表中提到了 DSP/TDM 模式、如下图:

    我在 PurePath Studio 中找到由 Multi_Channel_Digital_OUT 命名的组件。 帮助说明该组件通过 TDM 中的器件串行音频接口实现了八个数据通道。

    如果这意味着我可以在通道1、通道2、通道3等上获得不同的录音声音? 如何使用 PurePath Studio 中的 Multi_Channel_Digital_OUT 或挂带来实现我的目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!

    如前所述、该器件上只有2个 ADC。 如果您需要4个独立通道、则需要另一个2通道 ADC。 这有道理吗?


    更具体地说、您可以将 IN1L 发送到左侧 ADC、将 IN2L 发送到右侧 ADC、 然后您需要另一个2通道 ADC、可以设置第二个2通道 ADC、以便将一个输入发送到左侧 ADC、将一个发送到右侧、然后该器件可以连接到同一个 I2S 总线。 或者、如果您在使用此多通道数字输出模块时设置为死区、则可以将第二个 ADC 连接到 AIC3268上的第二个数字音频端口。 然后将 I2S 输入连接到多通道数字输出块。 但这似乎是浪费处理时间、因为第二个器件将能够使用相同的 TDM 线路。


    问题1:您是否了解 TLV320AIC3268上仅有2个 ADC?
    问题2:使用2个 ADC 时、您是否仅具有2个独立输入? (这意味着 IN1L、IN2L.IN3L 和 IN4L 在 ADC 之后不能是独立的数字信号)


    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心!   (我理解问题1和2)...)

    到目前为止、我确信 AIC3268不符合我们的要求、需要更换一个包含4个 ADC 的 AIC3268。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    您可以使用多个 ADC、是否需要 DAC? 两个 TLV320ADC3101s 可以正常工作。 或者、如果您需要 DAC 功能、可以使用一个 TLV320AIC3254和一个 ADC3101。

    使用多个器件时、数据仍可以在一条 TDM 线路上。

    此致、
    -Steve Wilson