This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562:TAS2562是否支持高分辨率

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753278/tas2562-does-tas2562-support-hi-res

器件型号:TAS2562

您好、专家、

由于 TAS2562是预览器件、它是否支持20Hz~40KHz 输出? 或者哪种器件可以实现它? (8 Ω、2W)谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    让我验证器件在20kHz 以上的响应、尽管这可能与采样率有关。
    您将使用什么采样率?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、
    采样率可以是96KHz 或192KHz。 如果任何现有的 TAS25xx 器件能够支持高分辨率、请告诉我。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    我已确认 TAS2562可支持高达40kHz 的带宽。
    如果您想评估性能、可以在 TIstore 订购 EVM。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器