This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:BST 电容器

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/752652/tpa3221-bst-capacitors

器件型号:TPA3221

大家好、

我能否更改建议的电容器"33nF/50V X7R BST 电容器是推荐的"。

由于33nF 电容器需要大量时间才能获得、我的客户正在寻找替代方案。

如果是22nF 或47nF、则可用性很好、因此我想将其更改为。 建议使用哪一个?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ohno-San、
    我们需要了解有关此应用的更多信息、例如电源电压、负载电阻、输出功率...
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw-San、您好!

    感谢您的回复。
    我想知道的是输出功率侧。

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw-San、您好!

    我正在等待您的回复。
    你能给我很好的信息吗?

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    让我来看看这一点、明天我会回来。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    电容越低的风险在于、电容器中存储的电荷不足以可靠地使 FET 进行开关、而增大电容可能会对性能/效率产生一些影响、但可能会很小。 为了安全起见、我会使用47nF 电容器、但22nF 也可能起作用。

    另一种选择是使用额定值较低的33nF 电容器、如果更容易找到的话。 BST 电容器将只会看到自身的 GVDD 电压、因此使用额定电压为16V 或25V 的电容器应该可以正常工作。

    Justin