This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:支持高分辨率

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5825M, TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753275/tas5805m-suppoer-hi-res

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5825MTAS5782M

您好、专家、

TAS5805M 和 TAS5825M 是否支持高分辨率? (频率响应20Hz~40KHz)

因为我可以在 TAS5782M 中找到测试结果、但 TAS58xx 没有测试结果。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 它们都支持96kHz 采样率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    但似乎有些音频编解码器可以支持96KHz、但它可以支持高分辨率。 那么、在音频放大器中、如果它可以支持96KHz、也支持高分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    TAS5805M 可支持96kHz 输入采样率、而且整个音频数据的采样率为96kHz。 此外、TAS5805M 支持高达32位的数据长度。 因此 、TAS5805M 可支持高分辨率

    Andy