This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2010D1:高通转角频率(FC)

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753528/tpa2010d1-high-pass-corner-frequency-fc

器件型号:TPA2010D1

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

您能否帮助解释如何定义/设置高通转角频率(FC)?? 因为 数据表/EVM/Nano EVM 之间的值不同  

谢谢!!

数据表(3.3nF/150K):

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa2010d1.pdf

 

EVM (0.22uF/150K):

http://www.ti.com/lit/ug/slou166a/slou166a.pdf

 

NanoEVM (0.1uF/150K):

http://www.ti.com/lit/ml/slyp141/slyp141.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lin:

    由输入电容和电阻组成的高通滤波器由以下公式定义:fc = 1/(2*pi*Ri*ci)
    如果您有 Ri 值和所需的 fc、则可以隔离 CI 以计算其值。
    数据表第11.2.2.1节提供了这些信息: www.ti.com/.../tpa2010d1.pdf

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器