This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TPA3002D2:TPA3002D2应用

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3002D2, TPA3138D2, TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753581/ccs-tpa3002d2-tpa3002d2-application

器件型号:TPA3002D2
主题中讨论的其他器件: TPA3138D2TPA3136D2

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有专家:

             如果我们想使用 一个通道扬声器来连接 TPA3002D2,这有什么问题吗?

             如何制作原理图? 如果只使用一个通道,我们是否可以删除不使用的通道组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:
    该器件不支持 PBTL 模式、因此您只能在通道上使用、并禁用另一个用于单声道应用的模式。 对于未使用的通道、您可以通过1uF 电容器将输入引脚连接到 GND。 请为未使用的通道保留自举电容器、无需 LC 滤波器。
    这是一款非常旧的器件、请考虑我们的新产品 TPA3136D2或 TPA3138D2 -它们具有低 BOM 成本和更好的性能。
    此致、
    郑少文