This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:TAS3251 3线 I2S

Guru**** 2517930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/752448/tas3251-tas3251-3-wire-i2s

器件型号:TAS3251

尊敬的先生:

如果客户希望使用3线 I2S、需要设置什么寄存器?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:
    我们将对此进行研究、稍后再向您回复。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    要在3线制 I2S 模式下运行、您需要执行以下操作:

    -忽略 MCLK 检测并忽略时钟停止检测、并确保启用寄存器0x25的自动时钟设置
    -选择 SCK 作为 PLL 源0x0D

    Justin