请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM2912A 你好、
我们正在为定制项目开发音频系统、在麦克风输入上具有1.6 Hz 的计时频率、具有清晰的输入声音、在输出上具有16 Hz 的点击频率、在其他情况下具有清晰的输出声音。 USB 没有任何连接问题、我们在操作系统中具有完整的芯片功能。
由于可用性、我们选择 了 CSTCR6M00G53Z 振荡器、这似乎符合建议集的完整规范。 目前、我们正在寻找有关干扰原因或任何类似情况的建议。
感谢所有帮助和建议。 Jaron、提前感谢。