This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:基准去耦电容器

Guru**** 2534650 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753105/tlv320dac3203-reference-decoupling-capacitor

器件型号:TLV320DAC3203

大家好、

建议的运行条件显示了针对 CREF 的1uF (典型值)。



另一方面、电气特性(6.5~6.9)条件显示 CREF=10uF。
因此、我相信10uF (典型值)更好。
我可以就此发表意见吗?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    如 参考指南2.10节中所述、"TLV320DAC3203通过在内部生成低噪声基准电压来实现其低噪声性能"。 为了获得低噪声基准电压、至少需要一个1uF 去耦电容器。 但是、我们建议使用10uF 电容器、以获得更好的低噪声性能。

    您必须考虑噪声滤波和加电时间之间存在折衷。 使用10uF 电容器可提供更好的低噪声性能、但由于稳定时间与去耦电容器值相关、因此上电需要更多时间。 当使用1uF 电容器时、稳定时间大约为1秒。 如果使用10uF 电容器、该稳定时间大约达到2.5秒。

    幸运的是、当需要更快的上电时、TLV320DAC3203可通过第1页的寄存器123进行配置。 它支持快速充电选项、因此充电时间可能介于40ms 和120ms 之间。 在这种情况下、会消耗额外的125uA AVDD 电流。 (有关更多详细信息、请查看 参考指南的基准电压部分)

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.